Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques d'utilisation des liaisons série en RS485 du TWIDO ?

Par rapport aux caractéristiques standard :

  • La liaison est non isolée
  • La distance est réduite : 200m max
  • Le nombre de points de connexion est de 32 max
  • Résistances en interne de 4K7 (une entre VCC et A et l`autre entre GND et B)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?