Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les modules Quantum XTS de référence 140XTS00100 et 140XTS00200 ?

Les deux reférences sont des borniers à 40 contacts pour modules d'entrées / sorties "tout ou rien" Quantum 140. 

Le 140XTS00100 a un degré de protection IP20 alors que le 140XTS00200 a un degré de protection inférieur à IP20.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?