Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'effort à appliquer sur les têtes XA2BCxx, XA2BSxxx, ZA2BSxx pour actionner les contacts?

Nous pouvons constater pour les gammes XA2B et XB2B :

  • XA2BSxxx : 35.2N +/-5N
  • XB2BCxx :     8.2N +/-1N
  • ZB2BSxx :    26N +/-3N

Ces valeurs sont des valeurs provenant des essais à l'origine de cette gamme exprimé en Newton, il faut donc les prendre avec précaution car des évolutions ont certainement été apportées.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?