Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Je suis à la recherche de la tenue au feu selon la norme IEC 965-2-1 pour la gamme XB5 .

Cette Norme est souvent prise en compte en même temps que la UL94, ou la NF-F16101/102.

Pour les blocks contact, les embases plastiques et les portes étiquettes, les valeurs sont : 960°C/30s.

Pour les capsules, les boutons poussoirs et coup de poing : 650°C/30s.

Pour les collerette plastiques : 960°C/5s

Pour le poussoir de contact : 960°C/5s

Pour les voyants, poussoirs lumineux, boutons tournants lumineux : 750°C/30s

Pour les écrous de fixation : 650°C/30s

Pour le diffuseur des voyants incandescence : 960°C/30s

Pour le réflecteur pour lampes incandescence Ba9s : 960°C/5s.

La température est celle du fil d'essai, et le temps d'extinction est celui de la matière plastique.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?