Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser des symboles de variables dans une application XBTL1000 ?

Le symbole de variable est un label de variable importé dans l'application XBTL1000 par des fichiers de symboles issus d'ateliers logiciels de type : PL7, Concept ou UnityPro.
Ce fichier donne, pour chaque variable déclarée, un symbole, un commentaire et un mnémonique (ou repère) correspondant à l'adresse absolue de la variable.

La syntaxe dépend de l'atelier logiciel :

  • Exemple pour PL7 et UnityPro :
    Année AT%MW9001 : WORD (*Numéro de l'année dans le siècle (0 à 99)*);
    Mois AT%MW9002 : WORD;
    Jour AT%MW9004 : WORD (*Quantième du mois (1 à 31)*);
  • Exemple pour Concept :
    1,Année,WORD,400003,1990,Numéro de l'année dans le siècle (0 à 99)
    1,Mois,WORD,400200,1,
    1,Jour,WORD,400002,3,Quantième du mois (1 à 31)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?