Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie et quelle est la solution à l'erreur 1235 sur un XBTF?

Cette erreur est due à une incompabilité entre l'application et le terminal.

Bien vérifier que le terminal défini dans l'application soit le même que celui qui recevra l'application.

Pour remédier à cette erreur, il faut transférer une application faite pour ce type de terminal .

Remarque: il faut savoir que si l'on appuie sur l'écran d'un XBTF pendant le boot, le logiciel croit, par erreur, que c'est un clavier et peut indiquer ce code.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?