Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le MTTF (Mean Time To Failure) d'un afficheur Magelis XBTF?

Le temps moyen avant une panne (MTTF) pour les afficheurs Magelis XBTF est de 22000 heures en utilisation à 100% et à température ambiante de 25°C.

Ce calcul a été effectué sans clavier ni dalle tactile ni rétro-éclairage.

Pour information, les touches clavier des Magelis sont garanties pour au moins 1 million de manoeuvres.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?