Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

A partir d'un commutateur sur un écran XBTF, comment sélectionner des champs de variable pour les modifier sans qu'elles se mettent automatiquement en mode saisie ?

La seule méthode consiste, à l'aide du commutateur, à sélectionner des variables automate, puis à les afficher sur l'XBTF en lecture/écriture, mode cyclique.
Ensuite, il faut associer un objet graphique au bit de l'automate activé par le commutateur pour indiquer quel est la variable sélectionnée dans l'automate.

Ceci marche bien pour un XBTF tactile, mais pour un modèle clavier, il faudra appuyer sur MOD et se déplacer avec les flêches pour atteindre la variable.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?