Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut on programmer un automate Twido via le port série 1 (principal) ou le port série 2 (optionnel)?

Tous les automates de la gamme Twido sont dotés d'un port série 1 de communication RS485. Tous, sauf les automates TWDLCAA10DRF et TWDLCDA10DRF, peuvent recevoir un deuxième port série facultatif RS485 ou RS232 par l'intermédiaire d'adaptateurs TWDNACxxx ou TWDNOZxxx (suivant la gamme Compacte ou modulaire de l'automate).

La programmation d'un automate Twido a l'aide des logiciels TwidoSuite/ TwidoSoft peut se faire aussi bien par le port série1 ou le port série 2 du Twido.

Pour la programmation du Twido via le port série1, il est possible d'utiliser le câble série TSXPCX1031 ou les câbles USB TSXPCX3030 ou TSXCUSB485 + TSXCRJMD25 (commutateur en position 2: TER Direct).


En revanche, pour la programmation du Twido via le port 2, il est possible d'utiliser les câbles USB TSXPCX3030 et TSXCUSB485 + TSXCRJMD25 en positionnant le commutateur sur 0 ou 1 uniquement (TER MULTI ou OTHER MULTI). Par contre, le câble TSXPCX1031 ne fonctionne pas sur le port 2 et cela quelque soit la position du commutateur.


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?