Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sous Unity, comment obtenir les versions de firmware des cartes Quantum 140CRP931, 140CRA931, 140NOE771 et de la CPU ?

La procédure permettant d'obtenir les versions de firmware des modules Quantum, est la suivante :
Ouvrir l'utilitaire OS loader et choisir le mode de communication Modbus ou Modbus Plus.

  •  Type d'équipement  " Processeur UNITY " :
    cliquer sur le  bouton " Connecter " puis sur  le bouton " Propriété " (affichage de la version).

  •  Type d'équipement  " 140CRP931 " :
    selectionner   " Module de communication local ",
    renseigner le  N° d'emplacement ( le numéro de slot utilisé par la carte) ,
    cliquer sur le bouton " Connecter " puis sur le bouton " Propriété " (affichage de la version).

  •  Type d'équipement  " 140CRA931 ", idem que CRP931 :
    sélectionner " Station E/S distante ",
    renseigner le N° station,
    cliquer sur le bouton " Connecter "  puis sur le bouton " Propriété " (affichage de la version).

  •  Type d'équipement  " 140NOE771 " :
    séléctionner " Module de communication local ",
    renseigner le N° d'emplacement,
    cliquer sur le bouton " Connecter "  puis sur le  bouton " Propriété " (affichage de la version).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?