Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment récupérer d'une manière logicielle l'adresse Modbus Plus d'un automate Quantum Unity ?

Utiliser un bloc fonction MBP_MSTR.

Pour les sorties 'Control' et 'Databuf' faire 2 tables de type ARRAY [0..10] of INT localisés (%MW).

Enfin placer 3 dans le premier registre de la table 'Control' et dans le troisième registre.
L'adresse Modbus Plus de l'équipement sera affichée dans le troisième registre de la table 'Databuf'.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?