Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment récupérer la signature (ou checksum) de l'application d'un Twido ?

La signature de l'application d'un Twido est disponible dans le mot système %SW94.

Sa valeur (somme de tous les checksum) évolue à chaque modification de l'application (configuration et/ou programmation)

Ce mot est géré par le système.
En le recopiant par programme dans un mot de type %MW, son contenu devient accessible par la communication.

Remarque :
le mot système %SW94 est disponible sur les Twidos dont l'operating système est supérieur ou égal à 2.5

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?