Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment gérer une liaison "Esclave Modbus" dans une application Warm-Standby Premium ?

La fonction "Esclave Modbus" dans une architecture redondante Warm-Standby Premium est réalisée par la carte PCMCIA reférence TSXSCP114.
Cette carte peut-être placée dans l'unité centrale ou dans le module TSXSCY21601.
La carte se raccorde en 2 fils avec le cordon TSXSCPCM4030.
Il est préférable que la polarisation du réseau soit réalisée par l'équipement maître Modbus.

La carte TSXSCP114 de l'automate NORMAL prend l'adresse esclave configurée et répond aux requêtes du  maître Modbus.
La carte TSXSCP114 de l'automate SECOURS bascule automatiquement sur l'adresse esclave configurée +1.

Attention :
en cas de présence de plusieurs esclaves sur le réseau Modbus, il faut tenir compte que l'adresse directement consécutive à l'équipement Warm-Standby doit être libérée.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?