Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Avec une carte TSXAEM821 peut-on configurer des voies en 4-20mA et d'autres en 0-10 V ?

Avec le module TSXAEM821 il n'est pas possible de configurer des voies en 4-20 mA et d'autres en 0-10 V .

La gamme d'utilisaton est unique pour le module. La configuration se fait par Bloc Texte.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?