Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment modifier une adresse Modbus d'un automate Twido par programmation ?

A partir des versions 2.0 du logiciel TwidoSoft et 2.0 de l'Operating System Twido, il est possible de modifier l'adresse esclave Modbus du Twido en utilisant les mots système %SW101 et/ou %SW102.

  • %SW101 contient l'adresse Modbus pour le port COM1
  • %SW102 contient l'adresse Modbus pour le port COM2

Avant de modifier ces valeurs, mettre tout d'abord le bit système %S101 à 1 pour autoriser la modification.
Après la saisie des nouvelles valeurs dans %SW101 et /ou %SW102, repositionner %S101 à 0 pour valider le changement.

Cette modification d'adresse est conservée sur reprise à froid
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?