Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connaitre le nombre de bits forcés dans un TSX MICRO ou TSX PREMIUM ?

Dans un TSX MICRO ou TSX PREMIUM, le mot système %SW108 contient en décimal le nombre de bits internes et/ou de bits d'entrées tout ou rien forcés.


Il est accessible en lecture par la requète Uni-TE "lecture d'objets".

Il peut être lu également dans une table d'animation.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?