Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'indice de protection IP des Tés de raccordements Modbus Plus ?

Un exemple de réseau Modbus Plus

Image

La protection assujetie aux boitiers de dérivation est la suivante:

  • 990NAD23000: IP20.
  • 990NAD23010: IP65 avec couvercle présent.

Si ce dernier est absent, notamment pour brancher un câble de programmation 990NAA21510, l'ensemble se trouve en IP20.

Ainsi que les super TAP:

  • 990NAD23020: IP20.
  • 990NAD23021: IP20.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?