Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer les paramètres de communication du bus d'un ATS46 muni d'un coupleur VW3-G46301 sans le logiciel PC ?

 Pour effectuer cette opération, il faut utiliser la fonction Hyper Terminal de Windows et envoyer une trame ASCII.

Précaution à prendre :
Câble côté module VW3-G46301 :

  • RX : borne 2
  • TX : borne 3
  • Commun : borne 5
  • Strap : 6-7
  • Strap : 1-4

Côté PC :

  • Croiser l'information RX/TX : (bornes 2 et 3)
  • Commun : Borne 5

En mode Hyper Terminal configurer le port COM1 comme suit :

  • Vitesse : 9600 Bds
  • Parité : Impaire
  • Bits de donnée : 8
  • Bit de Stop : 1
  • Contrôle de flux : Aucun.

Trame à envoyer :
avec x correspondant aux paramètres de la communication.

?ADR=x
?PRO=x
?SPD=x
?FOR=x

Après chaque requête la configuration est ré-écrite.
Lorsque l'on envoi une commande, la led com (rouge) s'éteint et la led OK (verte) s'allume.

Attention :
Le module VW3-G46301 n'est plus commercialisé par Schneider.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?