Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire un recalage à la volée avec une carte TSXCAY22 ?

Il faut utiliser la fonction recalage au vol qui permet de corriger un décalage mécanique.

Dès que l'entrée recalage est activée, la carte compare la position courante avec la position de recalage (%MDxy.i.43) ; si cette différence est supérieure à l'écart de recalage (%MDxy.i.51) la position courante est remise à jour.

Une alarme est générée (%MWxy.i.3:X12) mais il n'y a pas arrêt du mobile.

Conditions d'utilisation:

  • Dans le menu configuration, sélectionner la fonction recalage,
  • L'axe doit être référencé.

 

 Paramètres Signification
 x Numéro du rack
 y Position du module dans le rack
 i Numéro de la voie du module

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?