Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de mettre en RUN un automate TSX Série 7 avec les consoles de type TSX Txx7 ?

Les consoles TSXT107, TSXT307 et TSXT317 ne peuvent pas mettre en Run un automate Série 7.
Seule la console TSXT407 dispose de cette fonctionnalité.
Celle-ci n'étant plus commercialisée, la seule solution est d'utiliser un PC installé avec XTEL ou SYSDIAG.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?