Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-on obligé d'utiliser un Tap MA0185-xxx dans le cas d'une seule station décentralisée?

En présence d'une seule station décentralisée, il n'est pas autorisé de brancher directement le câble coaxial entre le coupleur de stations décentralisées de l'automate (CRP931/2, S908) et le coupleur de la station décentralisée (CRA931/2,  J890). Il est impératif de passer par un Tap MA0185-xxx.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?