Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder le Tap de dérivation MA-0185-xxx ?

Pour raccorder toutes les stations d'entrées/sorties décentralisées sur un bus Modbus+, il est impératif d'utiliser à chaque fois un Tap de dérivation MA-0185-xxx de la manière suivante : 
Le Tap possède deux côtés :

  • Un côté avec deux bornes de raccordement.
    La première, nommée "IN" doit être raccordée au câble principal en provenance du coupleur de décentralisation de l'automate.
    La deuxième, nommée "OUT" sera aussi raccordée au câble principal mais vers les stations suivantes, en direction de la fin du réseau.
    En l'abscence de station suivante, il faut y placer un bouchon 75 Ohms. 
  • Un coté avec une seule borne de raccordement qui doit être reliée au câble de la station décentralisée.

En résumé :
Le Tap possède deux côtés. 
Un côté avec deux bornes de raccordement : "IN" = vers l'automate ; "OUT" = vers la station suivante.
Un côté avec une seule borne "OUT" = vers la station locale.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?