Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'équivalent de la fonction ALT N de Modsoft sous Concept 2.11 ?

Sous Concept 2.11 ainsi qu'avec les versions précédentes, il existe un équivalent à la fonction ALT N de Modsoft.

Pour cela, après avoir ouvert un tableau éditeur de données, il faut aller dans la barre de tâches "Editeur de données" puis dans "Insérer adresses" et spécifier la quantité de références à visualiser.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?