Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la périodicité de changement des piles des cartes mémoire RAM PCMCIA TSXMRPxxxP de la gamme d'automates TSX Micro ( TSX 37 ) et Premium ( TSX57 ) ?

Les cartes mémoire RAM PCMCIA TSXMRPxxxP sont équipées de piles 3 Volts (référence TSXBATM01).
Leur durée de vie théorique est de 12 mois si la carte est stockée dans des conditions normales, et de 36 mois dans un automate en fonctionnement.
Les données sont conservées pendant l'opération de remplacement.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?