Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'autonomie et la périodicité de remplacement de l'accumulateur des automates TSX7-40?

Sur les automates TSX7-40 l'accumulateur Ni-Ca se trouve à l'intérieur des processeurs.
L'autonomie est de 5 semaines, si l'accumulateur est neuf et 2,5 semaines après 4 ans.
Attention : ce vieillissement dépend de la température d'utilisation.

Le remplacement n'est préconisé que par les services d'assistance de Schneider.

Ces accumulateurs doivent être remplacés hors tension.
Attention
: il est nécessaire de faire la sauvegarde du programme via l'atelier logiciel XTEL :

  • Fichier .BIN pour les stations de type V3.
  • Fichier .APP pour les sations de type V4.
  • L'outil  XTel transfert pour les stations de type V5.

Attention : ne pas oublier de récupérer les datas de l'application  (fichier .DAT à créer sous PL7-3 transfert).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?