Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d'utiliser un rack de base 5 emplacements avec un processeur TSX67-40 ?

Non.
Le rack de base 5 emplacements référencé TSXRKN52 ne peut être utilisé qu'avec les processeurs TSX47-40.
Au delà de ce processeur, c'est à dire pour les TSX67-40, TSX87-40 et TSX107-40, il faut utiliser un rack de base 8 emplacements référencé TSXRKN82.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?