Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment détecter la présence des stations Premium ou Micro sur un réseau Fipway ?

Pour détecter la présence des stations Premium ou Micro sur un réseau Fipway, il faut utiliser les mots %MWm.1.8 à %MWm.1.11.

 Chaque bit de mot , quand il est à 1, correspond à la présence d'une station.


Ainsi %MWm.1.8:X0 correspond à la station numéro 0 et %MWm.1.11:X15 correspond à la station numéro 63.


m: est l'emplacement du module supportant la carte Fipway FPP20.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?