Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que se passe-t-il sur une coupure du bus de terrain UNITELWAY sur un ATV58 ?

Sur une coupure du bus UNITELWAY le variateur passe en défaut au bout de 10s si le bit 14 de CMI est à 0, si le bit est à 1 le variateur maintien les ordres de marche et ne passe pas en défaut.

Lors d'un  défaut de communication (bit 14 de CMI=0) le mot d'état à la reconnection passe à la valeur H'xx08'.
Il est donc nécéssaire de commander une remise à 0 des défauts et de relancer le DRIVE COM.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?