Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment augmenter la taille mémoire disponible à partir d'une application développée avec PL7 Micro/Junior ou Pro ?

A partir d'un fichier .STX, il est possible de récupérer de la place mémoire en recréant l'application à partir du fichier .FEF

Procédure :

  • à partir de l'application de départ, choisir le menu [fichier][exporter l'application] pour créer le fichier .FEF,
  • fermer l'application,
  • créer une nouvelle application et saisir la configuration matérielle et logicielle de l'application de départ,
  • choisir le menu [fichier][importer l'application] et enregistrer l'application.

Un bilan mémoire effectué avant et après cette opération sous PL7 Micro/Junior/Pro indique le gain obtenu.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?