Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les différentes impressions possibles sur l'XBT MAGELIS ?

La commande d'impression est possible par la table de dialogue par le mot Wn+16.

Il est possible de commander différents type d'impression suivant la valeur de l'octet de poids fort :

 

  • Impression de format libre:16#01xx,
  • Impression de formulaire:16#04 + (num du formulaire de 0 à FF),
  • Impression de l'historique: $16#0200,
  • Impression de page application:16#05 + (num de page de 0 à FF).

Pour l'impression au format libre, l'octet de poids faible donne la longueur en octets de l'information à imprimer (40 mots maximum).Le terminal lit alors la table de mot à l'adresse fin de table +1 sur la longueur donnée.

Le mot "commande d'impresssion" est écrit par l'automate.
Ce même mot est écrit à 16#FFFF par l'XBT, pour acquitter la fin de commande.

Pour les détails voir la documentation de mise en oeuvre sur le MAGELIS sur le site internet et rechercher IMPRESSION : http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/openNotice.asp?cat=na&ident=30165&notice=140836101A55.PDF

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?