Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment sont organisées les alarmes sur les XBT-F ?

Une alarme peut être déclenchée par plusieurs bits alarmes définis dans la table de dialogue.

Dans la liste des alarmes, apparait le stockage des alarmes par ordre d'ancienneté de consultation et de priorité.

Il est possible de filtrer les alarmes par la constitution de groupes.
Un groupe d'alarme est un ensemble d'alarmes identifié par des attributs de couleurs différents pour les groupes constitués en fonction des états d'apparition, de disparition et de prise en compte.

La syntaxe d'une alarme (en liste ou en historique) est:

  • N° du bit ayant déclenché l'alarme/nom de l'alarme /date et heure /code pour apparition /consultation de l'alarme.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?