Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les possibilités de PL7-COM avec un coupleur Modbus SCM22xx?

PL7-COM permet la configuration de la voie Modbus, soit directement en connecté sur l'automate, soit en programmation avec l'OFB COMLD. Il permet aussi la mise au point : status/commandes, défauts, test voie.

 Par contre, il n'existe pas d'OFB de communication Modbus.
Celle-ci doit se faire de façon conventionnelle par bloc texte.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?