Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que faire en cas de perte du mot de pase sur un XBTVA ?

En cas de perte d'un mot de passe sur un XBTVA,il faut mettre un bouchon sur le connecteur liaison série de l'XBT.

Sur ce bouchon,il faut faire un strap entre les broches: 8-11-12.

Bouchon: connecteur 25 points mâle SUB D HE 50 NFC 93425.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?