Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur les automates TSX7-40, les Bits et Mots internes sont-ils sauvegardés sur coupure secteur ?

En cas de Reprise à chaud (sans dépassement de l'autonomie de la mémoire RAM) l'ensemble des bits "Bi" et mots "Wi" sont sauvegardés.

En cas de Reprise à froid (après transfert d'un nouveau programme, perte du contexte application, ou dépassement de l'autonomie de la batterie de la mémoire RAM) les bits "Bi" sont remis à zéro.
Les mots "Wi" , selon le choix fait en configuration, sont remis à zéro ou restent en l'état.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?