Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la compatibilité des applications entre XBTVA et XBTVM?

Il y a compatibilité ascendante XBTVA vers XBTVM.

A partir de XBTEL900, on peut transférer une application pour XBTVA et la configuration associée vers un XBTVM.

De même une cartouche mémoire EEPROM contenant une application pour XBTVA peut être insérée dans un XBTVM.

Si le message "Test cartridge : incorrect" apparaît , il suffit d'appuyer sur [Enter] .

 Le transfert d'une cartouche de XBTVM vers XBTVA n'est pas possible.

Cependant, sous XBTEL900, une application de XBTVM seule peut être transférée dans un XBTVA, s'il est répondu "Non" à la question "Voulez vous également transférer la configuration?"

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?