Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la stabilité de l'alimentation 24 Volts des TSXPSY5500 ?

La stabilité de l'alimentation 24V de la TSXPSY5500 est donnée par son taux d'ondulation qui est 240 mV.

La stabilité est donc de 1%.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?