Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer le nombre d'adresses uni-telway dans un automate maître ?

Le nombre d'adresses surveillées par le maître est la somme totale du nombre d'adresses configurées dans chaque esclave présent sur la ligne :

  • 3 adresses pour la console de programmation, (@ 1,2,3 en principe)
  • 2 adresses pour chaque XBT ( configurer l@ de départ et le nombre d@ à utiliser : Exemple @ de départ 4, nombre d'@ utilisée 2  = @ 4,5
  • n adresses ( n choisi dans l'écran de configuration de la voie de communication dans l'application ) pour chaque TSX MICRO ou PREMIUM. (Dans la limite de 8@ pour la voie 0 et de 98 @ pour la voie 1 équipée d'une carte de communication ou TSX SCY sur un TSX57)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?