Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment est lançée la tâche rapide sur un automate TSX17 ?

 

Sur TSX17 la tâche rapide est en fait une tâche événementielle déclenchée (si SY19=0) à l'apparition de l'un des événements suivants :

  • Changement d'état d'une entrée événementielle I0,24 ou I0,25
  • Arrivée à la valeur de présélection du compteur rapide FC

La tâche rapide interrompt l'exécution de la tâche maître.

Détail du fonctionnement de la tâche rapide TSX 17 : chapitre A  5.2 Description de la tâche rapide  REF DOCUMENTATION TXTDRPL72V5F

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?