Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

La passerelle TSXETG100 peut-elle fonctionner en esclave modbus pour y relier un afficheur en maitre modbus ?

Oui, la passerelle TSXETG100 est configurée par défaut en maitre modbus mais peut être configurée en esclave modbus. Elle peut donc être reliée à un afficheur maitre modbus.

Pour accéder aux paramètres de la liaison série, suivre les étapes ci-dessous :

  • Lancer Internet Explorer.
  • Dans le champ Adresse, taper l'adresse IP affectée à la passerelle ETG et appuyer sur Entrée. L'adresse IP par défaut est 169.254.0.10
  • Taper Administrator pour le nom d'utilisateur et Gateway pour le mot de passe. Cliquer ensuite sur OK.
  • Cliquer sur Port série et régler les paramètres du port série en fonction des besoins.

Pour plus d'informations, lire la notice d'installation en pièce jointe.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?