Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que les coffrets Prisma Plus Pack 160 et 250 répondent à la tenue au fil incandescent à 960° ?

Pour répondre aux impératifs de la tenue au fil incandescent à 960° les coffrets Prisma Plus Pack 160 et 250 doivent être
entièrement métalliques.

Il est donc nécessaire de changer les plaques passe-câbles en plastiques par des métalliques.

Références unitaires :

  • 08879 pour le Pack160
  • 08870 pour le Pack250
  • 08874 pour la gaine.

Il faut également s'assurer que le coffret soit équipé d'une porte pleine.

Le certificat de tenue au fil incandescent à 960° pour la gamme Prisma Plus G est disponible en "pièces jointes".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?