Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Faut-il choisir du Canalis KBA ou KBB pour une installation d'éclairage avec luminaires de type "gamelle ballon" ?

Pour l'installation d'éclairage avec luminaires de type "gamelle ballon" de 13 kg,  il existe 2 variantes possibles :

  • Canalis KBB (fixation tous les 5 m, préconisé) qui, par sa robustesse il est spécialement dédié aux installations comportant des entraxes de fixation importants ou des luminaires lourds ou nombreux
  • Canalis KBA si on ajoute des fixations (fixation tous les 3 m + 1 à côté du luminaire, le tableau page A145 de notre catalogue Appareillage et systèmes d'installation 2009 ne donne pas d'information pour 13 kg).

Conseil :
voir les pages "guide technique éclairage" dans le catalogue Appareillage et systèmes d'installation - Catalogue 2009 - art 9602938, la page A144 reprend un tableau indiquant la charge répartie maximale admissible entre deux fixations, pour une flèche de 1/500e.
En cas de charge concentrée au milieu de 2 fixations (ballons fluorescents), appliquer le coefficient préconisé, aux valeurs indiquées.

Site :  http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr

  • Sous "Documentation"
  • choisir "Appareillage, Système d'installation"
  • puis cliquer sur le catalogue "Appareillage et systèmes d'installation 2009"
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?