Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on commander séparement les embouts de fermeture pour la nouvelle génération de canalis IP55 ?

L'embout de fermeture est livré conjointement à l'alimentation (une référence unique pour les 2 éléments, en version IP55).
Une référence en pièce de rechange a été créée que pour permettre son remplacement en cas de perte ou de détérioration.

Pour la nouvelle gamme Canalis KS 100 à 1000A IP55, les références des embouts de fermeture disponibles en pièce de rechange sont les suivantes :

  • calibres 100 à 400A   = KSA400AF1
  • calibres 500 à 1000A = KSA1000AF1
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?