Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est le calibre maximum des fusibles utilisables avec les coffrets Canalis KSB génération IP55 ?

Les coffrets KSB du Canalis génération IP55 peuvent recevoir des fusibles NF de calibre 50 à 100 A et à couteau de 100 à 400 A.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?