Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la section de la tige de commande rotative pour les interrupteurs INTERPACT ?

Les sections des tiges de commandes rotatives pour interrupteurs INTERPACT sont les suivantes :

  • jusqu'à INS250 compris : carré de 10 x 10 mm
  • de INS320 à IN2500 : carré de 12 x 12 mm
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?