Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment se procurer les références VDI518111 ou VDIR590010 ?

Les "packs de bienvenue" références VDI518111 et VDIR590010 ont bien été créés mais n'ont jamais été commercialisés.

Image

Les éléments qui les composent sont :  

1 ensemble boîtier tripleur référence VDI518110 livré avec :    

  • 1 cordon de 2 m pour liaison boîtier / prise murale RJ45 / RJ45,
  • 3 cordons de 2 m pour liaison boîtier / équipements :
    télévision RJ45 / coaxial
    téléphone RJ45 / RJ11
    informatique RJ45 / RJ45

    Image 

1 jeu de cordons de 2 m supplémentaires :

  • télévision RJ45 / coaxial référence VDI546031
  • téléphone RJ45 / RJ11 références VDI546022
  • informatique RJ45 / RJ45 référence VDI546037

Image


A noter :
le guide d'utilisation initialement prévu dans ces packs n'a jamais été créé.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?