Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on commander du Canalis KN ou KS génération IP55 dans une couleur spéciale et quels sont les RAL possibles ?

Oui, il est possible de commander du Canalis KN ou  KS génération IP55 dans une couleur spéciale.Les nuances de RAL possibles sont les suivantes :

Image

ImageImage

Important : seuls les éléments droits et les boitiers métalliques qui peuvent être peints.

Pour le prix et le délai, s'adresser à votre réseau commercial habituel.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?