Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la section du carré de manoeuvre sur la commande rotative prolongée d'un Fupact ?

La section du carré de manoeuvre sur la commande rotative prolongée d'un Fupact est de:

  • 5 x 5 mm² pour les calibres de 32 et 40 A.
  • 6 x 6 mm² pour les calibres de 63 à 160A.
  • 12 x 12 mm² pour les calibres de 250 à 800A.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?