Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'installer des coffrets de dérivation Canalis KSB pour fusibles supérieurs à 160A pour la gaine KTA, IP55 ?

Pour la nouvelle génération d'éléments droits KTA IP 55, les coffrets KSB accueillent des fusibles suivants :

  • NF de 50 à 100A.
  • à couteaux de 100 à 400A.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?