Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d’alterner les éléments droits pour avoir les trappes de dérivation sur les 2 côtés pour la nouvelle gamme canalis KBA-KBB ?

Alterner les éléments droits afin d'obtenir des trappes de dérivation sur les 2 côtés pour la nouvelle gamme de canalis:

  • C'est possible pour la gamme KBB.
    L'éclisse est démontable et il est possible de placer un élément avec 3 trappes suivi d'un autre élément avec 2 et 3 trappes.
    Il suffit de maintenir le pliage du profilé de tous les éléments du même côté (en dessous) ce qui permet de rendre la jonction à travers l'éclisse possible. Ceci est uniquement valable si l'option T ou E n'a pas été choisie.
  • C'est impossible pour la gamme KBA.
    Pour KBA, l'éclisse est rivetée.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?