Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il un accessoire permettant de transformer un interrupteur en bouton poussoir pour la gamme Alvais, Alcyon ou Altira ?

Oui, il existe un accessoire qui permet de transformer un interrupteur ou un va-et-vient en bouton poussoir.

Pour effectuer cette transformation, le ressort référence ALB57944 (sachet de 10) est nécessaire.
Il peut se monter indifféremment sur la droite ou sur la gauche.
Pour obtenir un appui plus ferme, installer 2 ressorts.

Transformation d'un interrupteur simple allumage (SA).

Selon la position du ressort, le bouton poussoir change de fonctionnalité.
Il est à:

  • fermeture, si le ressort est placé en position haute.
  • ouverture, si le ressort est placé en position basse.

Transformation d'un va-et-vient (VV).

Selon la position du ressort, le bouton poussoir change de fonctionnalité.
Pour un ressort placé en position:

  • basse: le contact 1 est à fermeture et le contact 2 est à ouverture.
  • haute: le contact 2 est à fermeture et le contact 1 est à ouverture.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?